Options pour la création d'une carte de mise à niveau du micrologiciel
Le tableau suivant décrit les options permettant de finaliser la création d'une carte de mise à niveau du micrologiciel.
Option | Description |
|---|---|
Type de mise à niveau | Le type de mise à niveau que vous avez sélectionné se trouve indiqué ici : Carte de mise à niveau du micrologiciel . |
Type de terminal | Il s'agit du terminal que vous avez sélectionné. |
Version du micrologiciel mise à niveau | Il s'agit de la version du micrologiciel que vous avez sélectionnée comme mise à niveau pour le terminal. |
Emplacement de la carte du micrologiciel | Il s'agit du dossier que vous avez indiqué pour les fichiers de mise à niveau. Il peut s'agir d'un disque local ( F:\ , par exemple) ou d'un emplacement sur votre disque dur local (C:\Firmware , par exemple). |
ViewPoint | Cela indique si FactoryTalk ViewPoint est inclus dans la mise à niveau du micrologiciel. |
Pilotes KEPServer | Si vous sélectionnez des pilotes KEPServer, ils s'affichent ici. |
Fournir une réponse