Sélectionnez un KEPServer
Si votre application doit utiliser un ou plusieurs serveurs OPC KEPServer, vous pouvez inclure les pilotes KEPServer dans votre mise à niveau du micrologiciel. Par défaut, aucun pilote n'est sélectionné lors de la première utilisation de l'Assistant de mise à niveau du micrologiciel. Si une sélection a été réalisée dans une mise à niveau précédente, c'est cette sélection qui est sélectionnée.
CONSEIL:
Le pilote de communication Kepware Hilscher Universal n'est pris en charge que pour les terminaux suivants :
- PanelView Plus 6700-1500
- PanelView Plus 6 Compact1000
Pour sélectionner un pilote KEPServer
- Activez la case située en regard de chacun des pilotes que vous voulez inclure dans votre micrologiciel.
- Cliquez surSuivant.
L'étape suivante récapitule vos choix et finalise la mise à niveau.
Fournir une réponse