J'ai cliqué sur Sécurité, mais je ne parviens pas à ajouter des utilisateurs ou des groupes
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément de l'
explorateur
, puis sélectionnez Sécurité
pour identifier les comptes utilisateurs et ordinateurs qui peuvent accéder à l'élément.Par exemple, si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
Utilisateurs
et que vous sélectionnez ensuite Sécurité
dans le menu contextuel, vous spécifiez quels utilisateurs peuvent exécuter des actions sur la liste des utilisateurs, telles que la lecture de la liste des comptes utilisateurs ou la modification des propriétés de l'utilisateur telles que le nom complet ou la description d'un compte utilisateur.Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
Utilisateurs
, l'élément Sécurité
ne vous permet pas d'ajouter des comptes utilisateurs.Pour ajouter des comptes utilisateurs, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
Utilisateurs
, placez le curseur sur Nouveau
et cliquez ensuite sur le type de compte utilisateur que vous voulez ajouter.Fournir une réponse