Blocage et activation de la communication des données
FactoryTalk Linx
vous permet de contrôler les raccourcis actifs à la fois via FactoryTalk Admin Console ou depuis un écran IHM. Il fournit des indications de diagnostic du système appropriées qui indiquent que les communications vers le périphérique ciblé sont intentionnellement désactivés. Cela permet de réduire le temps de chargement du système et la bande passante du réseau. Il est également possible d'améliorer l'utilisabilité du système en bloquant et en activant la communication des données de manière flexible.Fournir une réponse