À propos de l'activation de la communication des données
À partir de
RSLinx Enterprise
v5.90.00 (CPR 9 SR 9) (renommé FactoryTalk Linx
avec la version 6.00.00), vous pouvez bloquer ou activer la communication des données avec un périphérique dans FactoryTalk Administration Console
ou FactoryTalk View Studio
.Vous pouvez activer la communication des données d'un périphérique à l'aide des éléments suivants :
- Boîte de dialoguePropriétés du périphérique
- Boîte de dialogueBloquer l'état des périphériques
- Élément prédéfiniCONSEIL:PourRSLinx Enterpriseversion v5.90.00 et ultérieure (renomméeFactoryTalk Linxavec la version 6.00.00), le blocage et l'activation de la communication des données prennent uniquement en charge les contrôleursLogix 5000.
Fournir une réponse