FactoryTalk Security pour le blocage et l'activation de la communication des données
Utilisez l'élément d'autorisation Activer/Interdire de la communication des données du périphérique pour configurer le droit d'accès d'un utilisateur afin de modifier l'état d'un périphérique à partir de l'interface
FactoryTalk Linx
ou d'éléments prédéfinis.Pour configurer l'autorisation Interdire/Activer la communication des données pour un utilisateur spécifique
- DémarrerFactoryTalk Administration ConsoleouFactoryTalk View Studio.
- Faites un clic droit sur le nom de l'application, puis sélectionnezSécurité.
- Dans la boîte de dialogueParamètres de sécurité, sélectionnez l'utilisateur dont vous souhaitez modifier des autorisations.
- Dans la zoneAutorisations, accédez à l'élément d'actionActivation/Blocage de communication des données du périphérique, cochez la caseAutoriserouRefuserpour modifier l'autorisation de l'utilisateur à bloquer et activer la communication des données.
- Cliquez surOK.
Une fois que l'autorisation d'activation/de blocage de communication des données de l'utilisateur est refusée :
- La caseBloquer lescommunications des donnéesest désactivée lors de l'utilisation deFactoryTalk Linx.
- L'optionActiverest désactivée dans la boîte de dialogueAfficher tous les périphériques bloquéslors de l'utilisation deFactoryTalk Linx.
- Un message contextuel vous informe que vous ne pouvez pas modifier la valeur d'élément prédéfinie de @DataCommunicationsInhibit dans le FactoryTalk Live Data Test Client. Vous pouvez vérifier l'état de sécurité d'activation/blocage de la communication des données dans le journalFactoryTalk Diagnostics.
Fournir une réponse