Boîte de dialogue Afficher tous les périphériques désactivés
Comment ouvrir cette boîte de dialogue ?
Dans l'
Explorateur
, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud du serveur racine dans l'arborescence des communications et sélectionnez Afficher tous les périphériques désactivés
.La boîte de dialogue
Afficher tous les périphériques désactivés
affiche tous les périphériques qui sont bloqués dans le serveur de données logique FactoryTalk Linx
actuel, y compris le Nom et le Chemin
du périphérique
.Utilisez la boîte de dialogue
Afficher tous
les périphériques désactivés
pour :- Afficher tous les périphériques désactivés sur le serveur de données logiqueFactoryTalk Linxactuel
- Activer la communication des données pour un ou plusieurs périphériques bloqués
Fournir une réponse