Configurer l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements

Au moment de la conception, l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements peut être configuré à l'aide des onglets de la boîte de dialogue
Propriétés de l'afficheur du journal d'alarmes et d'événements
. La configuration de ces propriétés modifie l'affichage des informations et la manière dont l'opérateur peut interagir avec les informations de l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements lors de l'exécution.
Cette boîte de dialogue est ouverte à partir de
FactoryTalk View
Studio en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'objet Afficheur du journal d'alarmes et d'événements, puis en cliquant sur
Propriétés
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal