Propriétés de l'afficheur du journal d'alarmes et d'événements (onglet Général)

Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de l'afficheur du journal d'alarmes et d'événements ?
Pour ouvrir la boîte de dialogue
Propriétés de l'afficheur du journal d'alarmes et d'événements de FactoryTalk
au moment de la conception :
  1. Ouvrez
    FactoryTalk View
    Studio.
  2. Ajoutez un objet
    Afficheur du journal des alarmes et des événements
    à l'affichage graphique..
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet Afficheur du journal d'alarmes et d'événements, puis cliquez sur
    Propriétés
    .
Utilisez l'onglet
Général
dans la boîte de dialogue Propriétés de l'afficheur du journal d'alarmes et d'événements à la conception, pour modifier l'affichage des informations et votre interaction avec les informations dans l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements lors de l'exécution.
Le tableau suivant décrit les paramètres disponibles dans l'onglet
Général
et la manière dont ils peuvent être utilisés :
Paramètre
Description
Journal d'alarmes et d'événements
Liste des noms des bases de données d'alarmes récupérées dans le dossier
Système > Connexions > Bases de données
du répertoire FactoryTalk Directory. Le premier nom dans la liste est sélectionné quand cette page est présentée à moins qu'une base de données des alarmes ait été auparavant sélectionnée par le concepteur. La base de données des alarmes sélectionnée est interrogée pour les données historiques demandées à l'exécution. Une seule base de données d'alarmes peut être sélectionnée dans la liste.
Afficher le rapport au démarrage
Pour afficher les informations d'événements et d'alarmes quand l'afficheur du journal d'alarmes et d'événements s'ouvre, utilisez la liste déroulante.
Pour ouvrir l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements sans avoir à interrroger la base de données des alarmes pour les données historiques, désélectionnez cette case à cocher.
Autoriser l'ajustement du volet Détails
Pour ajuster la hauteur du volet Détails lors de l'exécution, activez cette case à cocher.
Show
Les cases à cocher de cette zone permettent de contrôler l'affichage des éléments d'interface dans l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements.
Lignes horizontales de la grille
Pour masquer les lignes de grille horizontales entre les lignes de la liste d'événements, désélectionnez cette case à cocher.
Cela s'avère utile en particulier lorsque l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements est très grand.
Lignes de grille verticales.
Pour masquer les lignes de grille verticales entre les colonnes de la liste d'événements, désélectionnez cette case à cocher.
Cela s'avère utile surtout lorsque les colonnes sont rapprochées.
Panneau Détails
Pour afficher le volet Détails, sélectionnez cette case à cocher.
Barre d'outils
Pour afficher la barre d'outils, cochez cette case.
Barre d'état
Pour faire apparaître la barre d'état au bas de l'Afficheur du Journal d'événements et d'alarmes, sélectionnez cette case à cocher.
Info-bulles
Pour afficher les info-bulles pour la barre d'outils et la barre d'état, sélectionnez cette case à cocher.
Messages de qualité
Pour afficher des messages de Qualité bonne ou mauvaise dans la liste des événements, cochez cette case.
Ces messages s'affichent lorsque la qualité des alarmes change, par exemple lorsqu'une connexion est perdue ou qu'elle revient à la normale.
Cadre
Pour afficher la ligne de bordure pleine dans l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements, cochez cette case. Pour masquer la ligne de bordure continue dans l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements, décochez cette case.
Style d'icône
Sélectionnez un style d'icône à afficher.
Barre d'outils
Les paramètres de cette zone modifient l'aspect de la barre d'outils qui s'affiche en haut de l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements.
Si l'espace écran est limité de manière à empêcher les opérateurs d'interagir avec l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements à l'aide de commandes séparées sur un terminal de clavier, vous pouvez masquer la barre d'outils.
Couleur du texte
Pour sélectionner une couleur pour le texte de la légende des boutons de la barre d'outils, cliquez sur la case de couleur.
Couleur d'arrière-plan
Pour sélectionner une couleur d'arrière-plan pour les boutons de la barre d'outils, cliquez sur la case de couleur.
Taille d'icône
Pour sélectionner une taille pour les icônes de la barre d'outils, dans la zone
Taille de l'icône
, cliquez sur la flèche vers le bas et effectuez une sélection.
Utilisez des tailles d'icônes plus grandes pour les terminaux sur l'écran tactile.
En-têtes de colonne
Modifiez l'aspect de la liste des événements affichée en haut de l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements à l'aide des paramètres de cette zone.
Couleur du texte
Pour sélectionner la couleur du texte dans les en-têtes de colonne, cliquez sur la case de couleur.
Couleur d'arrière-plan
Pour sélectionner une couleur pour l'arrière-plan dans les en-têtes de colonne, cliquez sur la case de couleur.
Texte de ligne
Changez l'aspect du texte dans les lignes de la liste d'événements en haut de l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements à l'aide des paramètres de cette zone.
Sélection de la couleur d'avant-plan
Pour sélectionner une couleur de texte des éléments sélectionnés dans la liste d'événements, cliquez sur la case de couleur.
Sélection de la couleur d'arrière-plan
Pour sélectionner une couleur pour l'arrière-plan des éléments sélectionnés dans la liste d'événements, cliquez sur la case de couleur.
Grille
Les paramètres de cette zone modifient l'aspect de la grille dans la liste des événements en haut de l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements.
Couleur de ligne
Pour sélectionnez une couleur pour les lignes de grille horizontales et verticales dans la liste d'événements en haut de l'Afficheur du Journal d'événements et d'alarmes, cliquez sur la case de couleur.
Couleur d'arrière-plan
Pour sélectionner une couleur d'arrière-plan de la liste des événements en haut de l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements, cliquez sur la case de couleur.
Panneau Détails
Les paramètres de cette zone modifient l'aspect des informations qui apparaissent dans le volet Détails en bas de l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements.
Pour éviter que la hauteur du volet Détails soit ajustée à l'exécution, désélectionnez cette case à cocher.
Couleur du texte
Pour sélectionner une couleur pour le texte affiché dans le volet Détails, cliquez sur la case de couleur. Choisissez une couleur qui contraste bien avec la couleur d'arrière-plan du volet Détails.
Couleur d'arrière-plan
Pour sélectionner la couleur d'arrière-plan du volet Détails, cliquez sur la case de couleur. Choisissez une couleur qui contraste bien avec la couleur de texte dans le volet Détails.
Hauteur
Entrez une valeur en pourcentage pour la taille du volet Détails relative à la taille de l'ensemble de l'objet Afficheur du journal d'alarmes et d'événements.
Polices
Les paramètres de cette zone modifient la police du texte de l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements.
Police de texte
Pour sélectionner une police pour le texte présenté dans l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements, cliquez sur le bouton
Parcourir
et choisissez une police dans la liste.
Eviter les polices qui sont difficiles à lire
Police d'impression par défaut
Pour sélectionner une police par défaut pour le texte qui est envoyé à une imprimante, cliquez sur le bouton
Parcourir
et choisissez une police dans la liste.
Assurez-vous de faire correspondre la police et la taille de la police à l'imprimante ainsi que la dimension du papier utilisé pour l'impression des rapports.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal