Propriétés de l'afficheur du journal d'alarmes et d'événements (onglet Colonnes)

Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de l'afficheur du journal d'alarmes et d'événements ?
Pour ouvrir la boîte de dialogue
Propriétés de l'afficheur du journal d'alarmes et d'événements de FactoryTalk
au moment de la conception :
  1. Ouvrez
    FactoryTalk View
    Studio.
  2. Ajoutez un objet
    Afficheur du journal des alarmes et des événements
    à l'affichage graphique..
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet Afficheur du journal d'alarmes et d'événements, puis cliquez sur
    Propriétés
    .
Utilisez l'onglet
Colonnes
dans la boîte de dialogue
Propriétés de l'Afficheur du journal de FactoryTalk Alarm and Event
pendant la conception pour modifier les colonnes affichées dans l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements lors de l'exécution.
Le tableau suivant décrit les paramètres disponibles dans l'onglet
Colonnes
et leur utilisation :
Paramètre
Description
Ajouter et supprimer des colonnes dans la liste d'événements
Les colonnes au sommet de la liste d'événements représentent certains des champs de données dans l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements. L'ensemble des champs de données sont affichés dans le volet Détails, mais vous pouvez sélectionner ceux que vous souhaitez faire apparaître dans la liste d'événements :
Modifier l'agencement des colonnes dans la fenêtre de l'Afficheur
Pour modifier l'ordre dans lequel les colonnes sont affichées dans la liste d'événements, cliquez sur un nom de colonne dans la liste, puis sur les boutons de
Déplacement vers le haut
ou
Déplacement vers le bas
pour déplacer le nom de la colonne en haut ou en bas dans la liste.
Modifier les en-têtes de colonnes
Pour modifier l'en-tête d'une colonne, sélectionner un nom de colonne dans la liste
Texte d'en-tête
et puis entrez un nom dans la zone de texte.
Ce nom est affiché dans l'en-tête de la colonne dans la liste d'événements et dans le volet Détails,. Le texte que vous entrez dans la zone de Texte ne remplace par le nom d'origine de la colonne dans la liste de colonnes ou sur l'onglet
Filtre d'affichage
.
Modifier la largeur des colonnes dans la fenêtre de l'Afficheur
Pour changer la largeur des colonnes dans la liste d'événements, sélectionnez le nom de colonne dans la liste
Largeur
, et entrez un nombre dans la zone de texte.
Par exemple, augmentez la largeur de la colonne si vous prévoyez que le texte de la colonne sera long, ou inversement.
Changer l'alignement des colonnes
Dans la liste
Aligner
, sélectionnez l'alignement selon lequel vous voulez que les informations apparaissent dans la colonne.
Modifier le format des informations affichées dans les colonnes
Dans la liste de
Formats
, sélectionnez le format dans lequel vous voulez que les informations apparaissent dans la colonne.
  • Les paramètres du format de la date et de l'heure proviennent des paramètres
    Région et langue
    dans le
    Panneau de commande
    Windows
    .
  • Les nombres sont formatés uniquement à l'aide de symboles décimaux et négatifs des paramètres de
    Région et de langue
    du
    panneau de configuration
    Windows
    . Tous les autres formats numériques n'affectent nullement l'affichage des nombres et ne peuvent pas être modifiés.
Afficher les secondes pour tous les horodatages
Pour définir les horodatages lors de l'exécution, cliquez sur le type d'horodatage et sélectionnez-le dans la zone de liste déroulante :
Afficher les secondes pour tous les horodatages
,
Afficher les millisecondes pour tous les horodatages
, et
Afficher les microsecondes pour tous les horodatages
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal