Données affichées dans l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements

Les données affichées dans la liste d'événements de l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements sont organisées en colonnes et représentent les informations sur les alarmes et les événements. Au cours de la conception, les colonnes peuvent être ajoutées, supprimées ou réorganisées en fonction de votre application de l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements. Les sections suivantes fournissent les définitions des données affichées :
ftaelogviewer_prioritycolumnicon Priorité
L'urgence de l'événement.
  • FTAE_Priority_Low
    Basse
  • FTAE_Priority_Med
    Moyenne
  • FTAE_Priority_High
    Haute
  • FTAE_Priority_Urgent
    Urgente
  • FTAE_Priority_Event
    Evénement
Sévérité
L'urgence de l'événement.
La valeur est comprise entre 1 (sévérité la plus basse) et 1000 (sévérité la plus élevée) pour les alarmes, et 0 pour les événements basés sur un serveur.
ftaelogviewer_alarmcolumnicon État de l'alarme
Ne s'applique qu'aux événements en relation avec la Condition.
Une même icône peut représenter différents états d'alarme. Cela est dû au fait que les états Désactivée, Supprimée et Suspendue sont subordonnés les uns aux autres.
  • L'état Désactivée a priorité sur l'état Supprimée.
  • L'état Supprimée a priorité sur l'état Suspendue.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour obtenir la description des icônes d'état des alarmes :
Cette icône...
Représente cet état d'alarme...
FTAE_Alarm_ActiveUnack
Sous alarme, sans accusé de réception
FTAE_Alarm_ActiveAck
Sous alarme, avec accusé de réception
FTAELogViewer_Alarm_SupActiveUnack
  • Sous alarme, sans accusé de réception, supprimé
  • Sous alarme, sans accusé de réception, supprimé, suspendu
FTAELogViewer_Alarm_SupActiveAck
  • Sous alarme, avec accusé de réception, supprimé
  • Sous alarme, avec accusé de réception, supprimé, suspendu
State_InAlarmShelvedUnacked
Sous alarme, sans accusé de réception, suspendu
State_InAlarmAckedShevled
Sous alarme, avec accusé de réception, suspendu
FTAELogViewer_Alarm_Disabled
  • Normal, sans accusé de réception, désactivé
  • Normal, sans accusé de réception, désactivé, supprimé
  • Normal, sans accusé de réception, désactivé, suspendu
  • Normal, sans accusé de réception, désactivé, supprimé, suspendu
  • Normal, avec accusé de réception, désactivé
  • Normal, avec accusé de réception, désactivé, supprimé
  • Normal, avec accusé de réception, désactivé, suspendu
  • Normal, avec accusé de réception, désactivé, supprimé, suspendu
FTAE_Alarm_NormalUnack
Normal, sans accusé de réception
FTAE_Alarm_NormalAck
Normal, avec accusé de réception
FTAELogViewer_Alarm_SupNormalUnack
  • Normal, sans accusé de réception, supprimé
  • Normal, sans accusé de réception, supprimé, suspendu
FTAELogViewer_Alarm_SupNormalAck
  • Normal, avec accusé de réception, supprimé
  • Normal, avec accusé de réception, supprimé, suspendu
State_NormalUnackedShelved
Normal, sans accusé de réception, suspendu
State_NormalAckedShelved
Normal, avec accusé de réception, suspendu
FTAE_Active_Faulted
Actif, défaillant
FTAE_Normal_Faulted
Normal, défaillant
FTAE_Normal_Sup
Normal, supprimé
FTAE_Active
Actif
FTAE_Normal
Normal
FTAE_Active_Sup
Actif, supprimé
FTAE_Normal_Disabled
Normal, désactivé
Heure de l'événement
L'heure à laquelle l'événement s'est produit.
Pour des événements liés aux conditions, l'heure à laquelle la condition d'alarme est entrée dans l'état d'alarme.
Pour des événements simples et en relation avec le Suivi, l'heure à laquelle l'événement s'est produit. Notez que les événements simples ne sont actuellement pas pris en charge.
CONSEIL:
L'heure de l'événement est journalisée en tant qu'heure du méridien de Greenwich (GMT, Greenwich Mean Time) puis convertie à l'heure du fuseau horaire local de l'ordinateur où l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements s'exécute. Par exemple, l'heure de l'événement affichée sur les ordinateurs dans différentes zones horaires différera du nombre d'heures entre leurs zones horaires. Le format de l'heure et de date est contrôlé par les paramètres Région et langue du Panneau de configuration
Windows
sur l'ordinateur où l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements s'exécute.
Autres colonnes de champ de données :
Nom de colonne
Description
Zone
Le chemin d'accès à FactoryTalk Directory vers la zone dans laquelle l'événement s'est produit, sous le format : /Zone1/SousZone1/... . Par exemple : /Line1/MixingTank.
Nom du serveur
Nom du serveur qui a généré l'événement. Par exemple : Serveur de conditionnement.
Group
Le nom du groupe associé à l'alarme au format : Group1.SubGroup1
Source de l'événement
Référence à un objet ayant généré une notification d'événement. Pour FactoryTalk Alarms and Events la source de l'événement est le nom de l'alarme.
L'objet qui a généré la notification d'événement. Par exemple :
  • Par exemple, si l'événement est déclenché par une alarme entrant dans la condition d'alarme de niveau, la source de l'événement serait le nom de l'alarme, comme Tank1Level.
  • Si l'événement est déclenché par un événement dont le système assure le suivi, tel qu'un opérateur modifiant une valeur de point de consigne, la source de l'événement serait alors le nom du point, par exemple FIC101.
Nom de condition
  • Ne s'applique qu'aux événements en relation avec la Condition.
    Un nom qui décrit l'état de l'alarme. Les noms des conditions varient en fonction de la catégorie de l'événement. Par exemple,
    • Niveau
      (disponible pour les alarmes d'instruction analogiques Logix, les alarmes basées sur les points Logix, les alarmes analogiques via un serveur d'alarmes et d'événements de points, les alarmes OPC UA) : LO, LOLO, HI, HIHI
    • Discret
      (disponible pour les alarmes basées sur les points Logix, les alarmes discrètes et les alarmes OPC UA) : TRIP, TRIP_L, S_TRIP
    • Écart
      (disponible pour les alarmes basées sur les points Logix, les alarmes d'écart servies par un serveur d'alarmes et d'événements de points, et les alarmes OPC UA) : DEV_LO, DEV_HI
    • Événement
      (disponible pour les conditions d'événement basées sur le serveur) : EVENT, EVENT_L
    • Système
       : ÉTAT, RACCOURCI
    • Configuré
      (également connus sous le nom d'alarmes basées sur les points Logix) : TRIP, HIHI, LOLO, HI, LO, ROC_POS, ROC_NEG, DEV_HI, DEV_LO, TRIP_L, HIHI_L, LOLO_L, HI_L, LO_L, ROC_POS_L, ROC_NEG_L, DEV_HI_L, DEV_LO_L
    • Fréquence de changement
      (disponible pour les alarmes d'instruction analogique Logix, les alarmes basées sur les points Logix et les alarmes OPC UA) : ROC, ROC_POS, ROC_NEG
    • OPC UA
      (spécifique aux alarmes OPC UA) : AC, DISCREPANCY, DISCRETE, S_TRIP, TRIP, IDIAG, SDIAG, CERTIFICATE, LIMIT, LIMIT_HIHI, LIMIT_HI, LIMIT_LO, LIMIT_LOLO, HIHI, HI, LOLO, LO, DEV_HIHI, DEV_HI, DEV_LOLO, DEV_LO, ROC_POS, ROC_NEG, UDT
Message
Le texte décrivant l'événement.
Nom d'utilisateur
Ne s'applique qu'aux événements en relation avec la Condition et qu'aux événements en relation avec le Suivi.
Pour les événements en relation avec la condition, le champ du Nom d'utilisateur n'est pas utilisé dans cette publication et est toujours blanc.
Pour des événements en relation avec le suivi, le Nom d'utilisateur est le nom du composant ou de l'utilisateur qui initie l'action découlant de l'événement. Par exemple, un opérateur modifie une valeur de point.
Ordinateur
Ne s'applique qu'aux événements en relation avec la Condition et qu'aux événements en relation avec le Suivi.
Pour les événements en relation avec la condition, le champ de l'ordinateur n'est pas utilisé dans cette publication et est toujours blanc.
Pour les événements en relation avec le Suivi, le nom de l'ordinateur à partir duquel le nom un composant ou utilisateur initie l'action découlant d'un événement. Par exemple, un opérateur accuse réception d'une alarme.
Commentaire d'utilisateur
Ne s'applique qu'aux événements en relation avec la Condition et qu'aux événements en relation avec le Suivi.
Pour les événements en relation avec la condition, le champ du Commentaire d'utilisateur n'est pas utilisé dans cette publication.
Pour les événements en relation avec le Suivi, un commentaire associé avec l'opération qui a découlé de l'état de changement de l'alarme. Par exemple, un opérateur peut choisir de saisir un commentaire quand il accuse réception d'une alarme.
Valeur actuelle
Ne s'applique qu'aux événements en relation avec la Condition. La valeur du point qui est en cours de surveillance pour les alarmes quand la condition d'alarme a changé d'état.
Valeur limite dépassée
Ne s'applique qu'aux événements en relation avec la Condition pour les alarmes dont la catégorie d'événement n'est que soit Niveau ou Déviation. La valeur qui, lorsque la valeur de point d'entrée l'excède, déclenche une alarme.
Valeur de point 1
Ne s'applique qu'aux événements en relation avec la Condition. Valeur du paramètre du point 1 associé.
Valeur de point 2
Ne s'applique qu'aux événements en relation avec la Condition. Valeur du paramètre du point 2 associé.
Valeur de point 3
Ne s'applique qu'aux événements en relation avec la Condition. Valeur du paramètre du point 3 associé.
Valeur de point 4
Ne s'applique qu'aux événements en relation avec la Condition. Valeur du paramètre du point 4 associé.
Classe d'alarme
Ne s'applique qu'aux événements en relation avec la Condition. Une chaîne de classification associée à une alarme quand elle est définie. La classe d'alarme fournit une chaîne définie par l'utilisateur qui peut servir au filtrage et au tri des alarmes.
Type d'événement
Il existe trois types d'événements :
FTAeLogViewer_EventType_Condition
En relation avec la condition.
Un événement associé à un changement d'état d'une alarme. Par exemple, une condition d'alarme devenant active, faisant l'objet d'un accusé de réception, devenant inactive (retournant à la normale) ou désactivée.
FTAeLogViewer_EventType_Tracking
En relation avec le suivi.
Un événement associé au contrôle et à la vérification des changements dans le système. Par exemple, un événement décrivant la modification d'une valeur de point par un opérateur.
FTAeLogViewer_EventType_Simple
Simple.
Tout événement décrivant une simple occurrence dans le système. Par exemple, échec de l'accès à un ordinateur ou un périphérique. Les événements simples ne sont actuellement pas pris en charge.
Catégorie de l'événement
La catégorie, définie par le serveur d'alarme, à laquelle appartient l'événement :
  • Pour les événements en relation avec la condition :
    Niveau, discret, écart, événement, système, configuré, fréquence de changement et OPC UA
  • Pour les événements en relation avec le suivi :
    Action d'opérateur
  • Pour les événements simples :
    Non pris en charge
Qualité de la condition
Ne s'applique qu'aux événements en relation avec la Condition. Indique la qualité du point ou de l'entrée sur lequel la condition est basée.
Consultez Valeurs étendues de qualité
pour des informations détaillées.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal