Afficheur du journal d'alarmes et d'événements
L'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements est hébergé dans FactoryTalk View SE comme un objet.
L'afficheur du journal d'alarmes et d'événements comprend quatre sections :
- Barre d'outils
- Liste des événements
- Panneau Détails
- Barre d'état
Barre d'outils
La Barre d'outils apparait au sommet de l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements. Le tableau suivant indique les actions pouvant être effectuées à l'aide de la barre d'outils de l'afficheur du journal d'alarmes et d'événements.
Elément | Action |
|---|---|
![]() | Choisir un filtre à appliquer à la liste des événements. |
![]() | Modifier les filtres. |
![]() | Effacer le filtre actuel. |
![]() | Actualiser les informations affichées dans la liste des événements. |
![]() | Arrêtez de lire les événements de la base de données dans la liste des événements. |
![]() | Trouver des événements en utilisant des chaînes de texte. |
![]() | Afficher ou masquer le volet de détails. |
![]() | Imprimer les informations sur les alarmes et les événements. |
![]() | Exporter les informations d'alarme affichées vers un fichier CSV. |
![]() | Les événements s'affichent. Cliquez pour masquer les événements. |
![]() | Les événements sont masqués. Cliquez pour afficher les événements. |
Liste des événements
La partie supérieure de l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements affiche une liste d'événements, divisée en rangées et colonnes. Les colonnes à travers le sommet de la liste d'événements représentent les champs de données dans l'Afficheur du Journal d'alarmes et d'événements.
Panneau Détails
Le Panneau détails est situé sous la liste des événements et affiche l'information sur l'événement choisi dans la liste des événements.
Barre d'état
La barre d'état au bas de l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements affiche l'information suivante lors de l'exécution :
- Le nombre d'enregistrements d'événements dans la liste d'événements.
- Le nom du filtre ou de l'énoncé « Non filtré ».
- Le message : « Lecture des événements dans la base des données » tandis que la requête dans la base de données est en cours d'exécution.
Fournir une réponse