Différents types d'événements dans l'Afficheur d'alarmes et d'événements

Différents types d'événements sont traités différemment dans l'Afficheur d'alarmes et d'événements.
La liste suivante décrit les événements et fournit un exemple de l'événement :
  • Evénement en relation avec le Suivi
    Un événement qui permet de suivre les modifications apportées au système dans le temps. Exemples : un événement décrivant l'accusé de réception d'une alarme par un opérateur ou la modification d'une valeur de point par un opérateur.
  • Evénement en relation avec la Condition
    Un événement associé à un changement d'état d'une alarme. Par exemple, un événement relatif à une condition est déclenché quand une condition d'alarme passe à l'état Sous alarme, Reconnue, Retour à la normale ou Désactivé.
  • Événements simples
    Tout événement décrivant une simple occurrence dans le système. Par exemple, échec de l'accès à un ordinateur ou un périphérique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal