Propriétés de l'afficheur du journal d'alarmes et d'événements (onglet Barre d'outils)

Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de l'afficheur du journal d'alarmes et d'événements ?
Pour ouvrir la boîte de dialogue
Propriétés de l'afficheur du journal d'alarmes et d'événements de FactoryTalk
au moment de la conception :
  1. Ouvrez
    FactoryTalk View
    Studio.
  2. Ajoutez un objet
    Afficheur du journal des alarmes et des événements
    à l'affichage graphique..
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet Afficheur du journal d'alarmes et d'événements, puis cliquez sur
    Propriétés
    .
Utilisez l'onglet
Barre d'outils
dans la boîte de dialogue Propriétés de l'Afficheur du journal de FactoryTalk Alarm and Event pour changer les boutons qui sont affichés dans la barre d'outils dans l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements lors de l'exécution.
Le tableau suivant décrit les paramètres disponibles dans l'onglet
Barre d'outils
et leur utilisation :
Paramètre
Description
Ajouter et supprimer des boutons de la barre d'outils
Les boutons de la barre d'outils situés en haut de l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements permettent aux opérateurs d'accéder rapidement aux opérations. Ajoutez ou supprimez les boutons de la barre d'outils selon vos besoins.
Repositionner les boutons de la barre d'outils
Pour déplacer le nom de bouton plus haut ou plus bas dans la liste, cliquez sur un nom de bouton dans la liste, puis cliquez sur les boutons de
Déplacement vers le haut
ou
Déplacement vers le bas
.
Changer les légendes de boutons de la barre d'outils
Pour changer la légende d'un bouton, sélectionnez le nom du bouton dans la liste
Légende
, puis entrez une légende pour le bouton dans la zone de texte.
Si la légende n'est pas visible sur le bouton, sélectionnez un format différent pour le bouton dans la liste
Format
.
Changer les info-bulles des boutons de la barre d'outils
Pour changer l'info-bulle d'un bouton, sélectionnez le bouton dans la liste
Info-bulle
, puis entrez une info-bulle pour le bouton dans la zone de texte.
Afficher des images, des légendes ou les deux sur les boutons de la barre d'outils
Pour modifier l'aspect d'un bouton affiché dans la barre d'outils, sélectionnez ce bouton dans la liste
Format
et sélectionnez un des formats disponibles.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal