Propriétés de l'afficheur du journal d'alarmes et d'événements (onglet États)

Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de l'afficheur du journal d'alarmes et d'événements ?
Pour ouvrir la boîte de dialogue
Propriétés de l'afficheur du journal d'alarmes et d'événements de FactoryTalk
au moment de la conception :
  1. Ouvrez
    FactoryTalk View
    Studio.
  2. Ajoutez un objet
    Afficheur du journal des alarmes et des événements
    à l'affichage graphique..
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet Afficheur du journal d'alarmes et d'événements, puis cliquez sur
    Propriétés
    .
L'onglet
États
dans la boîte de dialogue
Propriétés de l'afficheur du journal d'alarmes et d'événements
permet de configurer l'apparence d'exécution des alarmes et des événements telle qu'elle apparaît dans l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements.
Utilisez cet onglet pour créer une signification visuelle des différents états d'alarmes et différentes priorités d'alarmes pour aider l'opérateur à décider quels événements requièrent une attention immédiate. Lorsque vous choisissez les couleurs, sélectionnez des couleurs qui procurent un grand contraste, comme du texte noir sur un fond blanc. Evitez des combinaisons peu contrastées comme du texte bleu sur un fond noir ou vice-versa. Tout le monde ne perçoit pas les couleurs de la même manière. Les différences de couleur ne suffisent pas à définir une signification particulière.
Le tableau suivant fournit des détails sur les paramètres de l'onglet
États
et sur leur utilisation :
Colonne
Description
Priorité - Urgent, Haut, Moyen, Bas, Événement
Identifie la priorité de l'alarme.
Cette information est en lecture seule.
Text
Couleur du texte du message de l'alarme ou de l'événement.
Cliquez sur la case colorée et sélectionnez la couleur du texte.
Arrière-plan
La couleur de l'arrière-plan sur lequel le texte du message de l'alarme ou de l'événement est affiché.
Ce paramètre n'affecte pas la couleur d'arrière-plan de la liste des alarmes.
Cliquez sur la case colorée et sélectionnez la couleur d'arrière-plan.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal