Méthodes (AlarmBanner)
Le tableau suivant répertorie les informations sur les méthodes.
Méthodes—Objet AlarmEventBanner | |
|---|---|
AckSelected | Accuse réception de l'alarme sélectionnée. |
AckSelectedWithComment | Accuse réception de l'alarme sélectionnée. Une boîte de dialogue peut être affichée de manière optionnelle. La boîte de dialogue permet à l'opérateur de saisir un commentaire, et il est aussi possible d'y saisir un commentaire de manière programmatique. |
MoveSelectionDown | Envoie la sélection un élément vers le bas dans la liste des événements. |
MoveSelectionUp | Envoie la sélection un élément vers le haut dans la liste des événements. |
RunAlarmCommand | Exécute la commande d'alarme associée à l'alarme sélectionnée spécifiée dans la configuration du bandeau d'alarme et d'événement. |
RunSummaryCommand | Exécute la commande Résumé des alarmes et des événements. |
SilenceAll | Eteint les notifications sonores associé avec les alarmes dans le bandeau d'alarme et d'événement. La sonnerie arrêt de sonner jusqu'à ce que une nouvelle alarme la déclenche. |
ShelveSelected | Suspend l'alarme sélectionnée pendant la durée indiquée. |
Fournir une réponse