Méthode ShelveSelected
Suspend l'alarme sélectionnée pendant la durée indiquée.
Syntaxe
object
.ShelveSelected
([ShowDialog
as Boolean
], [Comment
as String
], [IShelveDuration
as Long
])où
objet
—
nom d'un objet AlarmEventBanner.ShowDialog
—
paramètre facultatif qui vérifie que la boîte de dialogue Suspendre l'alarme
est affichée avant que la suspension d'alarme n'ait lieu.- VRAI. (valeur par défaut = TRUE). Si ShowDialog = VRAI, la boîte de dialogueSuspendre l'alarmes'ouvre et permet à l'utilisateur de saisir un commentaire et une durée avant que la suspension n'ait lieu.
- FAUX. Si ShowDialog = FAUX, la boîte de dialogueSuspendre l'alarmene s'ouvre PAS avant que la suspension d'alarme n'ait lieu. L'alarme sélectionnée est suspendue à l'aide des valeurs des paramètresCommentetIShelveDuration.Commentaire—paramètre facultatif qui vérifie la chaîne de commentaire associée à la suspension de l'alarme.IShelveDuration—il s'agit d'un paramètre facultatif qui vérifie la durée associée à la suspension de l'alarme. La valeur par défaut est 1. La valeur doit être comprise entre 1 et 2147483647.
Fournir une réponse