Méthode MoveSelectionUp

Envoie la sélection un élément vers le haut dans la liste des événements. Si l'élément sélectionné est en haut de la liste, la sélection n'est pas envoyée.
Syntaxe
objet
.
MoveSelectionUp
où
objet
—
nom d'un objet AlarmEventBanner.
Pour utiliser les boutons sur un affichage graphique FactoryTalk View qui appelle cette méthode, la bannière d'alarmes et d'événements doit être configurée pour
Conserver la sélection lorsque la cible est perdue
pour que la méthode fonctionne. Si
Conserver la sélection lorsque la cible est perdue
n'est pas sélectionné, alors la ligne sélectionnée est perdue lors d'un clic sur le bouton.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal