Méthode AckSelectedWithComment
Accuse réception de l'alarme sélectionnée. Une boîte de dialogue peut être affichée de manière optionnelle. La boîte de dialogue
Accuser réception de l'alarme avec commentaire
permet aux opérateurs de saisir un commentaire, et il est aussi possible de saisir un commentaire de manière programmatique.Syntaxe
objet
.AckSelectedWithComment
([ShowDialog
en tant que Booléen
], [Comment
en tant que Chaîne
])où
objet
—nom de l'objet AlarmEventBanner.ShowDialog
—paramètre facultatif qui vérifie que la boîte de dialogue est affichée à l'exécution, permettant à l'opérateur de saisir un commentaire avant d'accuser réception de l'alarme.- VRAI. (valeur par défaut = TRUE). Si ShowDialog = VRAI, alors une boîte de dialogueAccuser réception de l'alarme avec commentaires'ouvre et offre aux utilisateurs la possibilité de saisir un commentaire avant l'accusé de réception de l'alarme.
- FAUX. Si ShowDialog = FAUX, alors la boîte de dialogue n'est PAS affichée avant l'accusé de réception de l'alarme. L'alarme fait l'objet d'un accusé de réception à l'aide de la valeur du paramètreCommentaire.Commentaire—paramètre facultatif qui spécifie une chaîne de commentaire associée à l'accusé de réception de l'alarme sélectionnée.
Erreurs possibles
- ftasErrorServerConnectionLost
- ftasErrorInsufficientRights
- ftasErrorGeneralFailure
- ftasErrorUnknownAlarm
- ftasErrorOperationIgnored
Pour utiliser les boutons d'un affichage graphique FactoryTalk View qui appelle cette méthode, le bandeau d'alarme et d'événement doit être configuré pour 'Maintenir la sélection quand la mise en évidence est perdue' pour que la méthode fonctionne. Si l'option 'Maintenir la sélection quand la mise en évidence est perdue' n'est pas activée, la ligne sélectionnée est perdue lors d'un clic sur le bouton.
Fournir une réponse