Méthode RunAlarmCommand
Exécute la commande d'alarme associée avec l'alarme sélectionnée. Spécifiez la commande associée à l'alarme dans la boîte de dialogue Propriétés d'alarme lorsque vous configurez l'alarme.
Syntaxe
objet
.RunAlarmCommand
où
objet
—
nom d'un objet AlarmEventBanner.Pour utiliser les boutons sur un affichage graphique FactoryTalk View qui appelle cette méthode, la bannière d'alarmes et d'événements doit être configurée pour
Conserver la sélection lorsque la cible est perdue
pour que la méthode fonctionne. Si Conserver la sélection lorsque la cible est perdue
n'est pas sélectionné, alors la ligne sélectionnée est perdue lors d'un clic sur le bouton.Fournir une réponse