Restaurer le fichier de sauvegarde
Utilisez
Restaurer le fichier de sauvegarde
pour entrer le mot de passe qui a été utilisé pendant l'opération de sauvegarde du fichier d'archive. Le fichier d'archive ne peut pas être restauré sans fournir le mot de passe correct.Le mot de passe doit répondre aux conditions suivantes :
- Tout caractère alphanumérique ou d'autres caractères
- Longueur minimale : 0
- Longueur maximale : 64
Un message d'erreur s'affiche si le mot de passe saisi n'est pas correct. Saisissez à nouveau le mot de passe. Si vous saisissez trois fois de suite un mot de passe incorrect, la boîte de dialogue
Restaurer le fichier de sauvegarde
se ferme. Sélectionnez le fichier d'archive et réessayez.Fournir une réponse