Restaurer une application

Pour restaurer une application d'un ordinateur à un autre ou pour copier une application dans le même répertoire, restaurez une application. Si le dossier Système a été sauvegardé avec l'application, choisissez de la restaurer ou non.
Lors de la restauration d'une application sans son dossier Système :
  • Toutes les références sont cassées de l'application vers des objets qui n'existent pas dans l'arborescence Système installée, (par exemple, les adresses réseau ou de périphérique).
  • la sécurité ne marche pas pour les comptes d'utilisateur, les groupes d'utilisateurs et les ordinateurs qui n'existent pas dans le dossier Système installé.
    IMPORTANT:
    • Ne restaurez pas un fichier d'archive créé avec
      FactoryTalk Services Platform
       2.10 (CPR 9) ou version ultérieure dans un
      FactoryTalk Directory
      qui utilise
      FactoryTalk Automation Platform
       2.00 (CPR 7). Ce type de restauration n'est pas supporté et peut donner des résultats bizarres.
    • Un fichier d'archive créé avec
      FactoryTalk Services Platform
      version 6.10 ne peut pas être restauré sur un ordinateur exécutant une version antérieure de
      FactoryTalk Services Platform
      .
    • Les fichiers d'archive créés avec
      FactoryTalk Services Platform
      version 2.90 ou ultérieure peuvent être restaurés sur un ordinateur exécutant
      FactoryTalk Services Platform
      version 6.10.
Conditions préalables
  1. Obtenez les autorisations de sécurité nécessaires pour effectuer les opérations de sauvegarde et de restauration. Ouvrez
    Système
    >
    Politiques
    >
    Politiques systèmes
    , puis double-cliquez sur
    Affectation des droits utilisateurs
    .
  2. Créez l'archive d'application avec ou sans un dossier Système.
  3. Fermez tous les produits logiciels, les composants et les services
    FactoryTalk
    , à l'exception de
    FactoryTalk Administration Console
    et de l'aide de
    FactoryTalk
    .
  4. Connectez-vous au répertoire vers lequel effectuer la restauration et créez une archive de sauvegarde du répertoire existant.
Pour restaurer une application
  1. Dans l'
    Explorateur
    de
    FactoryTalk Administration Console
    , cliquez avec le bouton droit sur
    Network
    ou
    Local
    , puis sélectionnez
    Restaurer
    .
  2. Dans
    Restaurer
    , sélectionnez
    Parcourir
    , puis sélectionnez le fichier d'archive de sauvegarde (
    ApplicationName.bak
    ) à restaurer. Sélectionnez
    OK
    , puis sélectionnez
    Suivant
    .
  3. Si le fichier de sauvegarde est chiffré, la boîte de dialogue
    Restaurer le fichier de sauvegarde
    s'ouvre. Saisissez le mot de passe utilisé pour la sauvegarde.
    IMPORTANT:
    Un message d'erreur s'affiche si le mot de passe saisi est incorrect. Saisissez à nouveau le mot de passe. Si vous saisissez trois fois de suite un mot de passe incorrect, la boîte de dialogue
    Restaurer le fichier de sauvegarde
    se ferme. Sélectionnez le fichier d'archive et réessayez.
  4. Dans
    Contenu de
    la restauration
     :
    • (facultatif) Sélectionnez
      Restaurer le système
      pour écraser tous les comptes d'utilisateur, d'ordinateur et de groupe, ainsi que les mots de passe, les paramètres de politique et les paramètres de sécurité pour toutes les applications dans
      FactoryTalk Directory
      . Décochez la case
      Restaurer le système
      . Si vous restaurez une application dans un répertoire différent ou sur un autre ordinateur, recréez manuellement les autorisations de sécurité pour les utilisateurs et les groupes
      FactoryTalk
      dans l'application restaurée.
    • (facultatif) Sélectionnez Configuration de
      FactoryTalk Linx Gateway
      pour restaurer la configuration du serveur, les paramètres des points de terminaison du serveur UA, les paramètres avancés et la configuration de la liste des points UA dans
      FactoryTalk Linx Gateway
      .
    • (facultatif) Sélectionnez
      Configuration de
      FactoryTalk Linx
      pour restaurer les configurations de raccourci et de pilote.
      CONSEIL:
      Lors de la restauration de la configuration de
      FactoryTalk Linx
      , les pilotes existants seront remplacés et de nouveaux pilotes seront restaurés. Les raccourcis en cours d'exécution seront affectés, sauf s'ils sont reconfigurés.
  5. Pour restaurer l'application avec son nom d'origine, cliquez sur
    Terminer
    . Pour restaurer une application avec un nom différent, cochez la case
    Restaurer dans une nouvelle application intitulée
    saisissez le nom, puis sélectionnez
    Terminer
    .
    Si un nom différent a été saisi, le système laisse l'application d'origine intacte et restaure la sauvegarde en tant que nouvelle application.
    Si vous restaurez une application sans son dossier Système :
    • Restaurez les références de l'application vers des objets qui n'existent pas dans l'arborescence Système installée, soit en ajoutant ces éléments manuellement, soit en modifiant l'application pour utiliser les objets disponibles.
    • Réinitialisez manuellement tous les paramètres de sécurité existants dans l'application restaurée pour faire référence aux utilisateurs, groupes d'utilisateurs, ordinateurs et groupes d'ordinateurs définis dans le répertoire Système existant.
      Si vous restaurez une application avec son dossier Système, vérifiez que les paramètres de sécurité gérés par le dossier Système sont corrects et apportez les modifications si nécessaire.
      Si vous restaurez une application contenant un serveur
      FactoryTalk Linx
      OPC
      UA qui nécessite une authentification, vérifiez que les paramètres de sécurité sur la page de propriétés
      Serveurs OPC UA
      sont corrects et apportez les modifications nécessaires.
      Si vous restaurez une application contenant un
      FactoryTalk Linx
      OPC
      UA Connector, fermez toutes les interfaces de
      FactoryTalk Linx
      OPC UA Connector ouvertes avant de restaurer cet UA Connector. Si l'UA Connector restauré ne répond pas, redémarrez votre ordinateur et réessayez.
      Si vous restaurez un serveur
      FactoryTalk Linx
      , copiez le fichier de configuration approprié dans le dossier ProgramData du produit (par défaut,
      C:\ProgramData\Rockwell\<product name>
      )
    • FactoryTalk Linx
      - RSLinxNG.xml
    • FactoryTalk Linx
      Gateway
      • Pour
        FactoryTalk Linx
        Gateway versions 6.20 et antérieures, faites une copie du fichier
        FTLinxGateway.xml
        et conservez-la avec votre archive de sauvegarde. Par défaut, le fichier se trouve à l'emplacement
        C:\ProgramData\Rockwell\FactoryTalk Linx Gateway
        .
      • Pour
        FactoryTalk Linx
        Gateway version 6.21, faites une copie du fichier
        FTLinxGateway.db
        et conservez-la avec votre archive de sauvegarde. Par défaut, le fichier se trouve à l'emplacement
        C:\ProgramData\Rockwell\FactoryTalk Linx Gateway
        .
        CONSEIL:
        S'il existe deux fichiers nommés
        FTLinxGateway.db-shm
        et
        FTLinxGateway.db-wal
        dans le dossier
        C:\ProgramData\Rockwell\FactoryTalk Linx Gateway
        , faites une copie de ces deux fichiers, mais aussi du fichier
        FTLinxGateway.db
        .
Si vous restaurez un
FactoryTalk Linx
Data Bridge, ouvrez
FactoryTalk Linx
Data Bridge, sélectionnez
Fichier > Importer la configuration
et accédez à l'emplacement où vous avez stocké le fichier de configuration exporté.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal