Configurer FactoryTalk Local Directory

Pour configurer (ou reconfigurer) un
FactoryTalk
Local Directory
ou pour mettre à niveau un
FactoryTalk
Local Directory existant, il est nécessaire de se connecter. Cela permet à
l'assistant de configuration de
FactoryTalk Directory
d'accéder au répertoire et de le configurer. La reconfiguration du
FactoryTalk
Local Directory vous permet de réinitialiser le mot de passe d'un compte administrateur expiré.
En fonction des comptes disponibles dans le Local Directory, vous pouvez être invité(e) à vous connecter en utilisant :
  • Tout compte administrateur
    Windows
    qui est un membre du groupe local d'administrateurs
    Windows
    sur l'ordinateur local.
  • n'importe quel compte
    FactoryTalk
    qui est un membre du groupe d'administrateurs
    FactoryTalk
    dans Local Directory.
Connectez à l'aide d'un compte administrateur
FactoryTalk
existant
pour activer le compte s'il s'est verrouillé ou si le mot de passe du compte a expiré. Alternativement, demandez à un autre utilisateur dont le compte fait partie du groupe
FactoryTalk
Administrators d'activer votre compte ou de réinitialiser le mot de passe.
IMPORTANT:
Conservez le nom d'utilisateur et votre mot de passe d'administrateur en lieu sûr. Pour activer le compte administrateur, le nom d'utilisateur et le mot de passe d'origine du compte sont requis. Si l'un des deux est perdu, le compte ne peut pas être activé.
Si le compte administrateur est été désactivé,
l'assistant de configuration de
FactoryTalk Directory
ne peut pas activer le compte. En revanche, demandez à un autre utilisateur d'activer le compte dans
FactoryTalk Administration Console
. Le dernier compte administrateur
FactoryTalk
dans un répertoire ne peut pas être désactivé.
Si aucun autre utilisateur n'est disponible ou si le mot de passe d'un autre compte administrateur n'est pas disponible (par exemple, parce que cet utilisateur a quitté l'organisation), contactez le support technique de
Rockwell Automation
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal