Entrer un nom d'utilisateur administrateur et un mot de passe
Entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe du compte administrateur
Windows
. Si le nom d'utilisateur et le mot de passe sont acceptés, le répertoire est configuré et le résumé de l'Assistant de configuration de
s'affiche.FactoryTalk Directory
Conditions préalables
- Si vous ne vous trouvez pas déjà sur la deuxième page del'Assistant de configuration de, accédez àFactoryTalk DirectoryRockwell Software>Outils> et ouvrezFactoryTalkl'Assistant de configuration de.FactoryTalk Directory
- Dansl'Assistant de configuration de, sélectionnez le répertoire que vous voulez configurer, puis sélectionnezFactoryTalk DirectorySuivant.
Pour entrer un nom d'utilisateur administrateur et un mot de passe
- DansNom d'utilisateur de l'administrateur, saisir un nom d'utilisateur de compteWindowsAdministrator ou de compteFactoryTalkAdministrator.
- DansMot de passe, saisir le mot de passe correspondant au nom d'utilisateur que vous avez saisi.
- SélectionnezSuivant.
Fournir une réponse