Résumé
Comment ouvrir le résumé ?
Cliquez sur
OK
dans le second écran de l'assistant – Reconfigurer un Network Directory
ou Reconfigurer un Local Directory
.Lorsque l'assistant de configuration de FactoryTalk Directory termine,
Résumé
affiche une liste des actions effectuées par l'assistant de configuration de FactoryTalk Directory
, ainsi que des erreurs éventuelles. Ces erreurs sont également enregistrées dans FactoryTalk Diagnostics
et peuvent être examinées à l'aide de FactoryTalk Diagnostics
Viewer.Si une erreur s'est produite pendant l'exécution de l'Assistant de configuration de
FactoryTalk Directory
, passez en revue les erreurs affichées dans le Résumé
et reportez-vous à la liste des erreurs courantes ci-dessous. Après avoir résolu les problèmes probables, exécutez à nouveau l'assistant.Les causes courantes d'erreurs sont notamment :
- Espace disque insuffisant. Nettoyez de l'espace disque, puis relancez l'assistant.
- Vous n'êtes pas connecté(e) en tant qu'administrateur. Vous devez être connecté(e) en tant qu'administrateur pour exécuter l'Assistant de configuration deFactoryTalk Directory. Pour exécuter l'assistant parce qu'une erreur s'est produite au cours de la toute première installation sur un ordinateur, vous devez être connecté(e) en tant qu'administrateur localWindows.
- . Cette erreur ne s'applique qu'àFactoryTalkDirectory est en mode lecture seuleFactoryTalkNetwork Directory. Cette erreur apparaît à titre d'avertissement lorsque votre ordinateur ne peut pas communiquer avec le serveurFactoryTalkNetwork Directory ou si la connexion du réseau est perdue pendant la configuration du répertoire. Assurez-vous que votre ordinateur et le serveurFactoryTalkNetwork Directory, sont connectés au réseau. Vous n'avezpasbesoin de relancer l'assistant après vous être reconnecté(e) au serveurFactoryTalkNetwork Directory.
- Vous tentez de configurer. Vous ne pouvez pas utiliser Remote Desktop Services pour configurerFactoryTalk Directorydepuis un ordinateur distantFactoryTalk Directory. Vous devez configurerFactoryTalkLocal Directory sur l'ordinateur local. Vous devez configurerFactoryTalkNetwork Directory sur l'ordinateur qui est le serveurFactoryTalkNetwork Directory.
Fournir une réponse