Assistant de configuration de FactoryTalk Directory
Comment exécuter l'Assistant de configuration de
FactoryTalk Directory
?- Sur l'ordinateur oùFactoryTalk Services Platformest installé, connectez-vous àWindowsavec un compte utilisateur qui fait partie du groupe localWindowsAdministrators.
- Cliquez surDémarrer > Programmes > Rockwell Software > FactoryTalk Tools > Assistant de configuration de FactoryTalk Directory.
Les produits
FactoryTalk Directory
partagent un carnet d'adresses commun, trouvant et fournissant un accès aux ressources de l'usine, telles que les points de données et les affichages graphiques.La configuration de
FactoryTalk Directory
est automatiquement lors de l'installation de FactoryTalk Services Platform
. Utilisez l'assistant de configuration du FactoryTalk
Directory du répertoire lorsque les circonstances nécessitent une configuration manuelle de FactoryTalk Directory
. L'assistant de configuration de FactoryTalk Directory
peut être utilisé par les administrateurs FactoryTalk
.Exécutez l'assistant de configuration de
FactoryTalk Directory
si :- Une erreur se produit lors de l'installation duFactoryTalk Services Platform, ou un message s'affiche pour demander d'exécuter l'assistant manuellement.
- Un compte administrateurFactoryTalkvalide n'a pas pu être trouvé pour le répertoire lors d'une mise à niveau d'unFactoryTalk Directoryexistant à partir deFactoryTalk® Automation Platformversion 2.0.
- SiFactoryTalk Services Platforma été installé à partir d'un client distant (tel que Remote Desktop Services).FactoryTalk Directoryne peut pas être configuré à partir d'un client distant. L'assistant de configuration deFactoryTalk Directorydoit être exécuté sur la consoleWindowsde l'ordinateur.
- Le compte administrateurFactoryTalkdans Network Directory ou Local Directory n'est pas accessible. L'exécution de l'assistant réinitialise un compte administrateur verrouillé ou modifie un mot de passe expiré pour le compte administrateur. Vous pouvez aussi demander à un autre utilisateur dont le compte fait partie du groupeFactoryTalkAdministrators de réinitialiser votre compte verrouillé ou votre mot de passe pour vous.
Si le compte administrateur est désactivé, un autre utilisateur l'active dans
FactoryTalk Administration Console
. Le dernier compte administrateur FactoryTalk
dans un répertoire ne peut pas être désactivé. Si aucun autre utilisateur n'est disponible ou si le mot de passe d'un autre compte administrateur n'est pas connu (par exemple, parce que cet utilisateur a quitté l'organisation), contactez le support technique de Rockwell Automation
.Fournir une réponse