Réinitialiser un mot de passe expiré

Lorsque vous utilisez l'Assistant de configuration de
FactoryTalk Directory
, si le mot de passe du compte administrateur a expiré,
Modifier le mot de passe
s'ouvre automatiquement. Il ne peut pas être ouvert manuellement.
CONSEIL:
Vous pouvez également utiliser
FactoryTalk Administration Console
ou
FactoryTalk View Studio
au lieu de l'Assistant de configuration de
FactoryTalk Directory
pour modifier le mot de passe d'un compte.
Pour réinitialiser un mot de passe expiré
  1. Dans
    Nouveau mot de passe
    , saisir le nouveau mot de passe pour le compte administrateur.
  2. Dans
    Confirmer le nouveau mot de passe
    , saisir le même mot de passe que celui saisi dans
    Nouveau mot de passe
    et sélectionner
    OK
    .
    En fonction de la configuration des politiques de
    FactoryTalk
    Security, une longueur minimale et des conditions de complexité pour le mot de passe peuvent s'appliquer.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal