Sélectionner un FactoryTalk Directory à configurer

La première étape de la configuration d'un
FactoryTalk Directory
consiste à sélectionner le
FactoryTalk
Directory à configurer à partir de la première page de
l'assistant de configuration de
FactoryTalk Directory
.
Pour sélectionner un
FactoryTalk Directory
à configurer
  1. Accédez à
    Rockwell Software
    >
    Outils
    FactoryTalk
    >
    Assistant de configuration de
    FactoryTalk Directory
    .
  2. Dans
    l'assistant de configuration de
    FactoryTalk Directory
    , sous
    Configurer les paramètres
    , choisissez l'un des éléments suivants ou les deux :
  3. Sélectionnez
    Suivant
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal