Local Directory et assistant de configuration de FactoryTalk Directory

L'exécution de l'assistant de configuration de FactoryTalk Directory permettant de reconfigurer le répertoire local
FactoryTalk
effectue les opérations suivantes :
  • Sauvegarde le répertoire d'origine.
    Le fichier de sauvegarde est nommé
    LocalInstall*.bak
    et se trouve dans
    C:\ProgramData\Rockwell\RNAServer\Backups
    . L'emplacement des fichiers de sauvegarde est également journalisé sur
    FactoryTalk Diagnostics
    . Utilisez
    FactoryTalk Diagnostics
    Viewer pour afficher les fichiers journaux de diagnostic.
  • Ajoute le groupe
    Windows
    Administrators au groupe
    FactoryTalk
    Administrators, si une erreur s'est produite lors de l'installation ou de la mise à niveau du
    FactoryTalk Services Platform
    sur un ordinateur pour la première fois, ou si un compte administrateur valide n'a pu être trouvé.
    Cela signifie que n'importe quel compte utilisateur qui est un membre du groupe
    Windows
    Administrators local sur l'ordinateur local possède un accès administratif au répertoire.
  • Ajoute le groupe Authenticated Users de
    Windows
    au Local Directory, permettant ainsi à tout utilisateur connecté à
    Windows
    d'accéder au Local Directory.
    CONSEIL:
    Le groupe Authenticated Users de
    Windows
    comprend tous les utilisateurs et ordinateurs dont l'identité a été authentifiée. Le groupe Authenticated Users est utilisé pour contourner la fonction de sécurité du Local Directory et donner accès à tous les comptes d'utilisateurs
    Windows
    authentifiés. Les utilisateurs authentifiés ne comprennent pas les Visiteurs, même si le compte de Visiteur a un mot de passe.
  • Met à jour les politiques du répertoire et ajoute le compte $AnonymousLogon au répertoire si une erreur s'est produite pendant la mise à niveau d'un
    FactoryTalk Directory
    existant.
    Ce compte reçoit l'accès
    Commun > Lecture et commun > Répertorier les enfants
    vers
    FactoryTalk Directory
    . Ce compte est utilisé lorsque les produits
    FactoryTalk
    nécessitent un accès de service au répertoire.
  • Modifie le mot de passe si le mot de passe d'un compte
    FactoryTalk
    qui est membre du groupe
    FactoryTalk
    Administrators expire.
  • Réinitialise le compte si un compte administrateur
    FactoryTalk
    se verrouille.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal