Importer une base de données RSSecurity
Les bases de données RSSecurity Network et Local Edition peuvent être importées dans un
FactoryTalk
Network Directory ou un FactoryTalk
Local Directory. Utilisez l'outil d'importation de FactoryTalk® Security
pour importer une base de données de RSSecurity Server dans FactoryTalk Directory
. Vous pouvez importer la base de données de RSSecurity Server dans FactoryTalk
Local Directory ou Network Directory, ou vous pouvez autoriser l'outil d'importation de FactoryTalk Security
à déterminer dans quel répertoire importer automatiquement.FactoryTalk
Network Directory et Local Directory sont totalement séparés, même quand ils sont configurés sur le même ordinateur. Si vous utilisez les deux répertoires, configurez la sécurité de manière distincte dans chaque répertoire. Les informations et paramètres de sécurité du projet ne peuvent toujours pas être partagés entre les répertoires.Les utilisateurs, les actions et les ressources importés peuvent être modifiés dans
FactoryTalk Administration Console
ou FactoryTalk View Studio
.Conditions préalables
- Sauvegardez votre base de données RSSecurity existante.
- ExécutezFactoryTalk® Administration Consoleet sauvegardez votre dossierFactoryTalk Directoryet votre dossier système existants.
Pour importer une base de données RSSecurity Server
- Sur l'ordinateur sur lequel la plate-formeFactoryTalkest installée, accédez àRockwell Software > FactoryTalk Toolset exécutezImporter la configuration RSSecurity.
- DansImporter, sélectionnezFactoryTalk SecurityParcourir, choisissez une base de données de sauvegarde à importer, puis sélectionnezOuvrir.
- DansImporter, sélectionnez les options d'importation, puis sélectionnezFactoryTalk SecurityOK.
- Confirmez queFactoryTalk Directorya été sauvegardé :
- SiFactoryTalk Directoryest sauvegardé, sélectionnezOui.
- SiFactoryTalk Directoryn'est pas sauvegardé, sélectionnezNon, puis cliquez surAnnuler. Sauvegardez le répertoire, puis recommencez le processus d'importation.
- À l'invite, connectez-vous surFactoryTalken utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un membre du groupe.FactoryTalk SecurityAdministrators
- Si l'ordinateur :
- Est équipé de, les actions et les ressources de RSSecurity sont automatiquement importées en tant qu'éléments individuels, et non dans le cadre d'un groupe. Les fonctions de groupe d'actions et de regroupement de ressources ne sont pas prises en charge dansFactoryTalk Automation Platform2.00 (CPR 7)FactoryTalk Automation Platform2.00.
- Est équipé de,FactoryTalk Services Platform2.10 (CPR 9) ou une version ultérieurel'utilitaire de migration RSSecuritys'affiche. Sélectionnez une action et une option de groupe de ressources, puis sélectionnezOK.
- Importez les groupes d'actions et de ressources RSSecurity en tant que groupes d'actions et de ressourcesSélectionnez si tous les ordinateurs du systèmeFactoryTalk:FactoryTalkexécutentFactoryTalk Services Platform2.10 ou une version ultérieure.
- Importez les groupes d'actions ou de ressources RSSecurity en tant qu'actions ou ressources individuelles :Sélectionnez si les ordinateurs de votre systèmeFactoryTalkexécutentFactoryTalk Automation Platform2.00 ou version antérieure.
- (facultatif) SiRésolution des problèmes lors de l'importations'affiche, résolvez les conflits, puis sélectionnezContinuer.
- (facultatif) SiImportation d'un groupe de ressources des'affiche, choisissez d'importer un groupe de ressources dansFactoryTalk SecurityFactoryTalk Directoryen tant que ressources individuelles ou groupées dans une application ou un domaine spécifique.
Fournir une réponse