Importation de FactoryTalk Security
Comment ouvrir l'importation
FactoryTalk Security
?Pour ouvrir l'importation
FactoryTalk Security
:- Cliquez surDémarrer > Tous les programmes > Rockwell Software > FactoryTalk Tools > Importer la configuration RSSecurity.
Utilisez la boîte de dialogue
d'importation
pour importer une base de données RSSecurity Server dans un FactoryTalk Security
FactoryTalk
Local Directory ou dans un Network Directory.
CONSEIL:
Si vous utilisez
FactoryTalk Automation Platform
2.00, mettez à jour FactoryTalk Directory
avec les nouvelles actions de l'application Logix Designer
avant de continuer.Sélectionner la base de données de sauvegarde du serveur RSSecurity à importer
- SélectionnezParcourir, sélectionnez un fichier de la base de données de sauvegarde de RSSecurity Server, puis sélectionnezOuvrir.Un fichier de la base de données de sauvegarde du serveur RSSecurity possède l'extension de fichier .bak.
Répertoire de destination
Spécifiez
FactoryTalk Directory
où la base de données de RSSecurity Server doit être importée :- Défaut.Importe automatiquement une base de données de l'édition locale de RSSecurity dansFactoryTalkLocal directory ou une base de données de l'édition de réseau RSSecurity dansFactoryTalkNetwork Directory.
- Local.Importe la base de données du serveur RSSecurity dansFactoryTalkLocal Directory sur cet ordinateur.
- Réseau. Importe la base de données de RSSecurity Server dansFactoryTalkNetwork Directory.
Ajouter autoriser l'accès implicitement
Pour accorder à tous les utilisateurs l'accès de sécurité aux actions et aux ressources importées à chaque fois que des autorisations ne sont pas spécifiées dans la base de données du serveur RSSecurity, sélectionnez la case à cocher
Ajouter autoriser l'accès implicitement
. Pour refuser l'accès de sécurité à chaque fois que des autorisations ne sont pas spécifiées, désélectionnez la case à cocher.Afficher l'avancé de la connexion
Pour afficher le fichier journal lorsque l'importation est terminée, sélectionnez la case à cocher
Afficher l'avancé de la connexion
. Pour enregistrer le fichier journal quand l'importation est terminée sans l'afficher, désélectionnez la case à cocher.Fournir une réponse