Fichier journal d'importation

L'outil d'importation
FactoryTalk® Security
crée un fichier journal détaillé en format de texte simple, contenant des informations sur l'importation. Utilisez un éditeur de texte pour visualiser le contenu du fichier journal.
Le fichier journal est situé dans le même dossier que celui du fichier de sauvegarde (*.bak) de la base de données importé. Le fichier journal est remplacé à chaque importation du même fichier de sauvegarde de base de données. Le fichier journal possède le même nom que le fichier de sauvegarde de la base de données, avec en plus « (état d'importation) » et il comporte une extension *.txt. Par exemple, si le fichier de sauvegarde de la base de données est nommé MyDatabase.bak, le fichier journal sera nommé MyDatabase(état d'importation).txt.
Informations
Section
Le fichier (*.bak) de la base de données de RSSecurity Server importé.
PARAMETRES
Les informations contenues dans le fichier de la base de données.
CHARGEMENT DU FICHIER BAK
Les modifications effectués sur les données avant leur importation.
VALIDATION DE LA CONFIGURATION
Les avertissements ou les erreurs rencontrés lors de l'importation.
IMPORTATION DES UTILISATEURS
IMPORTATION DES GROUPES D'UTILISATEURS
IMPORTATION DES POSTES DE TRAVAIL
IMPORTATION DES GROUPES DE POSTES DE TRAVAIL
IMPORTATION DES ACTIONS
IMPORTATION DES GROUPES D'ACTIONS
IMPORTATION DES RESSOURCES
IMPORTATION DE RESSOURCES
Le résultat de l'importation, y compris le succès ou l'échec de celle-ci, ou si elle a été annulée.
TERMINE
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal