Les emplacements et permissions des ressources et des groupes d'actions d'importés
Dans
FactoryTalk® Administration Console
ou FactoryTalk View Studio
, les groupes d'actions et les ressources importés apparaissent à différents endroits dans FactoryTalk Directory
, selon la version de FactoryTalk® Automation Platform
ou FactoryTalk® Services Platform
installée, et selon les choix effectués lors de l'importation.- L'importation de groupes d'actions RSSecurity avec des adhésions à des groupes intactes place les groupes, avec toutes les actions associées, dans le dossier des groupes d'actions dansFactoryTalk Directory. L'importation des groupes des ressources RSSecurity avec les adhésions de groupes intactes vous invite à sélectionner une application ou une zone en tant que destination pour l'ensemble des ressources au sein de chaque groupe. Utilisez cette méthode d'importation uniquement si l'ensemble des ordinateurs dans votre systèmeFactoryTalkont été mis à niveau deFactoryTalk Services Platform2.10 ou d'une version ultérieure.
- L'importation des groupes d'actions et des groupes de ressources RSSecurity en tant qu'actions et ressources individuelles crée des actions ou ressources individuelles sous le dossierRéseaux et périphériquesdansFactoryTalk Directory. Choisissez cette méthode d'importation si les ordinateurs du systèmeFactoryTalkfonctionnent toujours avecFactoryTalk Automation Platform2.00.

Emplacement des groupes de ressources et des groupes d'action RSSecurity importés :
Quand vous importez | et importez les groupes | et n'importez pas les groupes |
|---|---|---|
Ressources | Les actions de ressources sont affectées à l'application ou la zone où la ressource est située. | Les actions de la ressource sont affectées à la ressource. |
Ressource globale (pour l'application RSLogix 5 , RSLogix 500 , Logix Designer et RSLinx® ) | Les ressources globales sont des politiques et apparaissent dans le dossier Politiques de FactoryTalk Directory . | |
Groupe d'actions | Si la ressource n'est pas un membre d'un groupe de ressources, mais si elle possède un groupe d'actions qui s'applique à elle dans le fichier .bak, alors le groupe d'actions est appliqué à la ressource dans l'arborescence des réseaux et périphériques .Le groupe d'actions est créé dans le dossier Groupes d'actions de FactoryTalk Directory . Dans le fichier .bak, le même nom est attribué au groupe et au groupe d'actions.Les actions qui ne sont pas prises en charge dans FactoryTalk Directory ne sont pas importées. | Si la ressource n'est pas un membre d'un groupe de ressources, mais si elle possède un groupe d'actions qui s'applique à elle dans le fichier .bak, alors les actions individuelles dans le groupe sont appliquées à la ressource dans l'arborescence des réseaux et périphériques .Le groupe d'actions est déroulé, c'est-à-dire que le contenu individuel du groupe apparaît là où le groupe se trouvait précédemment, et les autorisations de chaque groupe sont appliquées aux actions individuelles qui existaient précédemment dans le groupe. Ces actions sont appliquées au périphérique matériel mentionné dans l'arborescence de réseaux et périphériques . |
Nouveau groupe de ressources de l'application Logix Designer | Le groupe, y compris les politiques, est affecté au dossier Réseaux et périphériques de FactoryTalk Directory , ainsi que chaque ressource individuelle. La ressource est placée dans les deux emplacements, de manière à ce que si la ressource est déplacée du réseau, les autorisations héritées de la ressource se déplacent avec elle. | |
Les autorisations de la ressource sont héritées comme indiqué :

Fournir une réponse