Importation d'un groupe de ressources de FactoryTalk Security

Comment ouvrir la boîte de dialogue Importation d'un groupe de ressources de
FactoryTalk Security
 ?
Pour ouvrir la boîte de dialogue Importation d'un groupe de ressources de
FactoryTalk Security
 :
  1. Sélectionnez
    Démarrer > Tous les programmes > Rockwell Software > FactoryTalk Tools > Importer la configuration RSSecurity
    .
  2. Remplissez la boite de dialogue
    Importer une base de données RSSecurity
    .
  3. Remplissez la boîte de dialogue
    Utilitaire de migration RSSecurity
    , puis cliquez sur
    Suivant
    .
Utilisez
l'importation de groupes de ressources
FactoryTalk Security
pour importer un groupe de ressources dans un
FactoryTalk Directory
en tant que ressources individuelles ou regroupées sous une application ou une zone.
Pour associer un groupe de ressources à une application ou à une zone :
  • Cliquez avec le bouton droit sur le nom du groupe de ressources, sélectionnez
    Ajouter un groupe à la zone
    , puis accédez à l'application ou à la zone. Vous ne pouvez pas sélectionner l'objet du répertoire Network ou Local -- l'objet le plus haut dans l'arborescence.
Pour importer des ressources en tant qu'éléments individuels :
  • Laissez vide la colonne
    Application
    ou
    Zone
    , puis sélectionnez
    OK
    . Les ressources importées apparaissent dans le dossier
    Réseaux et périphériques
    de
    FactoryTalk Directory
    .
Pour supprimer un ensemble de ressources d'une zone spécifique de FactoryTalk Directory
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du groupe de ressources, puis sélectionnez
    Supprimer le groupe de la zone
    .
    CONSEIL:
    L'importation de nouvelles ressources d'application
    Logix Designer
    dans un
    FactoryTalk Directory
    ajoute un ensemble d'actions sécurisables au dossier Réseaux et périphériques. Les paramètres de sécurité associés à ces actions affectent les paramètres de sécurité par défaut appliqués à n'importe quel nouveau périphérique
    RSLogix 5000
    ajouté au système
    FactoryTalk
    . Vérifiez les paramètres de sécurité des nouveaux périphériques
    RSLogix 5000
    avant de les déployer dans un système de production.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal