Installer l'émulateur RSSecurity
Pour les produits qui ne prennent pas en charge
FactoryTalk Security
, RSSecurity Emulator vous permet de configurer à un endroit des utilisateurs, des groupes et des autorisations de sécurité, etc., pour partager ensuite ces paramètres entre les applications client. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de maintenir vos systèmes RSSecurity et FactoryTalk Security
séparément.Pour utiliser RSSecurity Emulator, installez-le sur chaque ordinateur où des produits client RSSecurity sont installés. Une simple installation suffit pour exécuter RSSecurity Emulator. Toutefois, pour que les ordinateurs accèdent au système
FactoryTalk
, vous devez pointer les ordinateurs client RSSecurity existants sur l'ordinateur où le serveur FactoryTalk
Network Directory s'exécute.
CONSEIL:
- RSSecurity Emulator permet àFactoryTalk Securityd'émuler un RSSecurity Server et permet aux clients RSSecurity Server existants d'accéder àFactoryTalk Security. Désinstallez le logiciel RSSecurity Server avant d'installer RSSecurity Emulator.
- RSSecurity Emulator ne fournit pas toutes les fonctionnalités de RSSecurity Server. Certains clients de RSSecurity Server tels queRSLogix 5prennent déjà en chargeFactoryTalk Securityen supprimant la nécessité d'installer RSSecurity Emulator.
Pour installer RSSecurity Emulator :
Suivez les étapes suivantes pour chaque ordinateur où des produits client RSSecurity sont installés :
- À partir du CD-ROM de n'importe quel produitFactoryTalk, installezFactoryTalk Services Platform, si ce n'est déjà fait.Tous les produitsFactoryTalkqui s'exécutent sur le même ordinateur doivent utiliser une version compatible de la plate-formeFactoryTalk, soit la version 2.10 ou supérieure deFactoryTalk Services Platform, soit la version 2.00 deFactoryTalk Automation Platform. Pour plus de détails sur la version du logiciel de la plate-formeFactoryTalkrequise pour le système, consultez la documentation fournie avec les produitsFactoryTalk.
- Si votre systèmeFactoryTalkest distribué via un réseau, spécifiez quel ordinateur hébergeFactoryTalkNetwork Directory Server. Pour ce faire, accédez àRockwell Software > FactoryTalk Toolset exécutezSpécifier l'emplacement de FactoryTalk Directory. Indiquez ensuite le nom de l'ordinateur où se trouve Network Directory Server.Si votre systèmeFactoryTalkn'est pas distribué via un réseau et s'il n'utilise queFactoryTalkLocal directory sur cet ordinateur, ignorez cette étape.
- Pour installer RSSecurity Emulator, accédez àRockwell Software > Outils FactoryTalket exécutezInstaller RSSecurity Emulator.
- Suivez les instructions à l'écran pour installer RSSecurity Emulator.
Fournir une réponse