- Installation de FactoryTalk Optix Studio
- Installation de FactoryTalk Optix Runtime
- Droits FactoryTalk Optix Runtime
Existe-t-il des extensions Visual Studio Code permettant d’utiliser NetLogic dans FactoryTalk Optix ?
FactoryTalk®Optix™
permet d’étendre les fonctionnalités, les propriétés et les événements de certains objets intégrés via IntelliSense, un outil NetLogic qui vous aide à finaliser le code C# via un éditeur, tel que Visual Studio ou Visual Studio Code.Installer et configurer Visual Studio ou Installer et configurer Visual Studio Code sur votre dispositif.
IMPORTANT:
Bien que vous puissiez modifier un fichier objet hors ligne à l’aide de Notepad++, les accessoires IntelliSense fonctionnent uniquement dans les éditeurs Visual Studio ou Visual Studio Code.
- Si vous utilisezFactoryTalk®Optix™version 1.4.0 ou ultérieure, installez les SDK .NET sur votre dispositif pour activer l’installation et l’implémentation du NetLogic IntelliSense.
- Sur le dispositif de conception, installez leSDK .NET 8.0en fonction de l’architecture de votre dispositif.
- Sur le dispositif sur lequel l’application est déployée, installez.NET Runtime (Windows)en fonction de la version de votre dispositif.
CONSEIL: Pour obtenir des instructions sur l’installation du SDK .NET, reportez-vous à la documentation en ligne. - Pour modifier votre objet, dansFactoryTalk®Optix Studio™, sélectionnez l’icône
en haut de l’écran.
Une fenêtre de dialogue s’ouvre. - Sélectionnez votreÉditeur de code préféré: Visual Studio ou Visual Studio Code.
- Dans le panneauVue de projet, accédez àMainWindowet ajoutez uneÉtiquette.Étiquette1est créé.
- RenommezÉtiquette1enMyLabel.
- Ajoutez un NetLogic d’exécution ou de conception en sélectionnantou selon la phase où vous souhaitez utiliser le NetLogic : lors de l’exécution ou de la conception.Un objet NetLogic (par exemple, un NetLogic nomméRuntimeNetLogic1) est créé dans le panneauVue de projetassocié à votre projet.
- Double-cliquez sur le NetLogicNetlogicD’exécution1.Le NetLogic s'ouvre dans votre éditeur de code.
- Dans Visual Studio ou Visual Studio Code, sousInsert code to be executed when the user-defined logic is started, saisissezLabel myLabel = Owner.Get<Label>("MyLabel");.
- Appuyez surEntréepour ajouter une nouvelle ligne et commencez à saisirmyLabel..IntelliSense affiche les méthodes, les propriétés et les événements disponibles pourmyLabel.via un menu déroulant.
- Sélectionnez la méthode, la propriété ou l’événement que vous souhaitez ajouter à la personnalisation de votreÉtiquette, ainsi que la syntaxe, le type de données ou les arguments associés.
Fournir une réponse