Alignement horizontal

Alignement horizontal

Alignement de l’objet sur l’axe horizontal. À gauche = le côté gauche est placé sur le côté gauche du conteneur, à l’exception de la marge gauche. À droite = le côté droit est placé sur le côté droit du conteneur, à l’exception de la marge droite. Au centre = le centre de l’objet est placé au centre du conteneur, à l’exception des marges gauche et/ou droite. Étirer = la largeur de l’objet équivaut à la largeur du conteneur, à l’exception des marges gauche et/ou droite.
BrowseName
HorizontalAlignment

Valeurs

Value
DisplayName
Description
0
Gauche
Le côté gauche est placé sur le côté gauche du conteneur, à l’exception de la marge gauche.
1
À droite
Le côté droit est placé sur le côté droit du conteneur, à l’exception de la marge droite.
2
Au centre
Le centre de l’objet est placé au centre du conteneur, à l’exception des marges gauche et/ou droite.
3
Étirer
La largeur de l’objet est égale à la largeur du conteneur, à l’exception des marges gauche et/ou droite.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal