Traceur de tendance

Traceur d’un objet Graphique de tendance, qui trace une ligne de tendance des valeurs de la variable référencée.
BrowseName
TrendPen
SuperType
Variable(BaseDataVariableType)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Couleur
Color
Couleur de la ligne du traceur.
Épaisseur
Thickness
Épaisseur de la ligne du traceur.
Activé
Enabled
Activer/Désactiver l’affichage de la ligne de traceur lors de l’exécution.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.