Enregistreur de données
Un enregistreur de données échantillonne les valeurs d’une ou de plusieurs variables à des intervalles définis par l’utilisateur ou à chaque modification de valeur, puis les stocke dans une base de données.
CONSEIL:
vous pouvez désactiver l'échantillonnage automatique en définissant la propriété
Mode d’échantillonnage
sur Aucun
.Configuration de la base de données
Les bases de données sont automatiquement configurées pour les enregistreurs de données.
Lorsque vous sélectionnez une base de données pour un enregistreur de données, une table de base de données avec les colonnes suivantes est automatiquement créée pour chaque variable à échantillonner :
Colonne | Description | Présent |
---|---|---|
[VariableToLogName] | Valeur d'une variable spécifique. | Toujours |
[VariableToLogName] _OpCode | Code variable de l'opération de lecture sur l'automate. | Si Log operation code of the variable = True |
[VariableToLogName] _Timestamp | Date et heure (UTC) de la lecture de la variable sur l'automate. | Si Log timestamp of the variable = True |
Timestamp | Date et heure de la lecture de l'échantillon sur l'automate. Cet horodatage renvoie à l’heure à laquelle FactoryTalk Optix Studio cesse de lire toutes les variables de l’échantillon. | Toujours |
LocalTimestamp | Date et heure de la lecture de la variable sur l'automate dans le fuseau horaire local de la machine. | Si Local time log = True |
Modes d'échantillonnage automatique
Un enregistreur de données peut échantillonner automatiquement les éléments suivants :
- Toutes les variables surveillées
- L'enregistreur de données échantillonne toutes les variables surveillées, indépendamment de leurs valeurs.
- Uniquement les variables dont les valeurs ont été considérablement modifiées
- Le mode d’échantillonnageChangement de valeurs’applique uniquement aux variables dont les valeurs ont été considérablement modifiées.L'enregistreur de données n'échantillonne que les variables dont les valeurs varient au-delà d'un intervalle de zone morte par rapport à l'échantillonnage précédent. La valeur d’intervalle de zone morte peut être une valeur absolue ou en pourcentage.Par exemple, si l’intervalle de zone morte est défini sur 5, l’enregistreur de données n’échantillonne que les variables qui varient entièrement ou en pourcentage d’au moins ±5 par rapport à l’échantillonnage précédent.
Fournir une réponse