IUANode.GetObject(browsePath)
Renvoie un objet C#
IUAObject
qui correspond au premier objet enfant du nœud sur lequel la méthode est appelée. Le nom d'objet renvoyé correspond à l'argument.IUAObject GetObject(stringbrowsePath);
Arguments
- browsePath(string)
- Peut être :
- BrowseNamede l'objet .
- Le chemin d’accès à l’objet dans le modèle d’information, exprimé de manière unique comme une séquence de valeursBrowseNameséparées par/
Renvoie
- IUAObject
- Objet C# correspondant à l'objet demandé.
Exemples
Les exemples suivants présentent un objet C# renvoyé qui correspond à l'objet
Motor1
:var motor1 = Owner.GetObject("Machine1").GetObject("Motor1");
var motor1 = Owner.GetObject("Machine1/Motor1");
Fournir une réponse