Rechercher
Aide en ligne sur le profil complémentaire des modules d’E/S numériques PointMax
Affichage Pointxx (modules numériques universels)
Utilisez
Pointxx
pour afficher ou configurer un point spécifique du dispositif.
Affichage Points (modules numériques universels)
Paramètres de l’affichage Pointxx - Entrée numérique (5034-UB8, 5034-UB8F)
Paramètres de l’affichage Pointxx - Entrée numérique, horodatage (5034-UB8, 5034-UB8F)
Paramètres de l'affichage Pointxx - Entrée numérique, compteur (5034-UB8, 5034-UB8F)
Paramètres de l'affichage Pointxx - Sortie numérique, programmée (5034-UB8)
Paramètres de l'affichage Pointxx - Sortie numérique, programmée (5034-UB8F)
Paramètres de l'affichage Pointxx - Sortie numérique, modulation de largeur d’impulsion (5034-UB8F)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez
envoyer vos commentaires ici
.
Normal