Paramètres de l’affichage Pointxx - Entrée numérique (5034-UB8, 5034-UB8F)

L’affichage
Pointxx - Entrée numérique
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Source d’alimentation
Définit la source d’alimentation à utiliser pour le point.
  • Pointxx - Le capteur est alimenté à partir du point xx de ce module, qui est configuré pour fonctionner comme une alimentation.
    Si un court-circuit est détecté au niveau du point d’alimentation, le défaut est remonté jusqu’au point d’entrée numérique.
  • Externe - Le capteur est alimenté par une source d’alimentation externe.
  • SSV - Le capteur est alimenté à partir du bornier SSV de ce module.
    Si un court-circuit SSV est détecté, le défaut est remonté jusqu’au point d’entrée numérique.
Filtres d’entrée
Durée de filtrage Désactivé→ Activé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Filtres d’entrée
Durée de filtrage Activé→ Désactivé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal