Paramètres de l'affichage Pointxx - Sortie numérique, modulation de largeur d’impulsion (5034-UB8F)

L’affichage
Pointxx - Sortie numérique, modulation de largeur d’impulsion
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Activer la modulation de largeur d’impulsion (Pulse Width Modulation, PWM)
Détermine si la sortie est Modulation de largeur d’impulsion ou Sortie numérique.
Appliquer le cycle de travail à 50,0 % pour la sortie de train d’impulsions (Pulse Train Output, PTO)
Détermine s’il faut appliquer le cycle de travail spécifique à la sortie de train d'impulsions, qui est fixé à 50 %. Si cette option est activée, O.Pwmxx.DutyCycle est ignoré.
Activer la limite du nombre de cycles
Détermine s’il faut générer un nombre défini de cycles d’impulsion en cas de front montant dans les données ou des cycles d’impulsion continus lorsque les données sont activées.
  • 0 = Les cycles d’impulsion continuent de se produire jusqu’à ce que O.Ptxx.Data soit défini sur 0.
  • 1 = Autoriser uniquement un nombre fixe de cycles d’impulsion en cas de front montant dans O.Ptxx.Data.
Exécuter tous les cycles
Applicable uniquement lorsque l’option Activer la limite du nombre de cycles est activée.
Lorsque O.Ptxx.Data passe à 0 :
  • 0 = Arrêter immédiatement de générer des impulsions
  • 1 = Continuer à générer des impulsions jusqu’à ce que la limite de cycles d’impulsions soit atteinte
État de sortie lorsque PWM est inactif
Détermine l’état de la sortie lorsque PWM est inactif.
  • 0 = Lorsque PWM est inactif, la sortie est à l’état Désactivé. Cela signifie également que lorsque PWM est en cours d’exécution, l’état actif selon O.Pwmxx.DutyCycle est la sortie à l’état Activé.
  • 1 = Lorsque PWM est inactif, la sortie est à l’état Activé. Cela signifie également que lorsque PWM est en cours d’exécution, l’état actif selon O.Pwmxx.DutyCycle est la sortie à l’état Désactivé.
Durée de cycle
Affiche la période en secondes d’un cycle d’impulsion.
Cycle de travail
Affiche le pourcentage de la durée du cycle d’impulsion lorsque la sortie est à l’état actif.
Limite du nombre de cycles
Affiche le nombre de cycles d’impulsion à générer en cas de front montant dans les données.
Applicable uniquement lorsque l’option Activer la limite du nombre de cycles est activée.
État de sortie en mode Programme
État Programme
Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme ou en mode de blocage. En mode Programme ou en mode de blocage, les sorties de l’automate sont ignorées et la sortie se comporte comme suit :
  • Désactivé - La sortie est égale à 0 ou désactivée.
  • Activé - La sortie est égale à 1 ou activée.
État de sortie en mode défaut de communication
État de défaut de communication
Détermine le comportement de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le module entre en mode Défaut de communication.
  • Désactivé - La sortie est égale à 0 ou désactivée.
  • Activé - La sortie est égale à 1 ou activée.
État de sortie en mode défaut de communication
Durée de l’état de défaut de communication
Détermine la durée de conservation du mode Défaut de communication avant le passage à l’état de défaut final.
État de sortie en mode défaut de communication
État de défaut de communication final
Détermine si le module passe à Activé ou Désactivé à la fin de la durée de l’état de sortie du mode Défaut de communication. L’état de défaut final est Désactivé.
Si vous choisissez la valeur Infini pour le paramètre Durée, vous ne pouvez pas choisir d’état final. Le module conserve son état de mode Défaut de communication actuel.
État de sortie en cas d’échec de la communications en mode programme
Détermine l’action de sortie en cas d’échec de la communication en mode programme.
  • Mode Programme - Indique que les sorties restent en mode Programme.
  • Mode Défaut de communication - Indique que les sorties passent en mode Défaut de communication.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal