Paramètres de l'affichage Pointxx - Entrée numérique, compteur (5034-UB8, 5034-UB8F)

L'affichage
Pointxx - Entrée numérique, compteur
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Source d’alimentation
Définit la source d’alimentation à utiliser pour le point.
  • Pointxx - Le capteur est alimenté à partir du point xx de ce module, qui est configuré pour fonctionner comme une alimentation.
    Si un court-circuit est détecté au niveau du point d’alimentation, le défaut est remonté jusqu’au point d’entrée numérique.
  • Externe - Le capteur est alimenté par une source d’alimentation externe.
  • SSV - Le capteur est alimenté à partir du bornier SSV de ce module.
    Si un court-circuit SSV est détecté, le défaut est remonté jusqu’au point d’entrée numérique.
Filtres d’entrée
Durée de filtrage Désactivé→ Activé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Filtres d’entrée
Durée de filtrage Activé→ Désactivé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Présélection
Indique la valeur, définie dans la balise de sortie Preset, à utiliser pour la valeur prédéfinie du compteur. Cette valeur peut être comprise entre 0 et 2 147 483 647.
Enchaînement à la valeur prédéfinie
Détermine l’action effectuée lorsque la balise d’entrée Count atteint la valeur prédéfinie de la balise de sortie Preset.
  • Si la case est cochée, le compteur compte jusqu’à la valeur prédéfinie, enchaîne à zéro, puis définit le bit Rollover. Le bit Done n’est pas défini.
  • Si la case est décochée, le compteur compte jusqu’à la valeur prédéfinie et définit le bit Done, puis continue de compter jusqu’à la valeur DINT maximale. L’enchaînement est défini lorsque le comptage passe de 2 147 483 647 à 0.
État du compteur en mode Programme
(Pour 5034-UB8F uniquement)
Détermine le comportement de chaque compteur lorsque l’automate passe en mode Programme ou en mode de blocage. En mode Programme ou en mode de blocage, le compteur se comporte comme suit :
  • Continuer le comptage
  • Maintien - Conserve le dernier compte et reprend le comptage à partir de ce compte lorsque l’automate passe en mode Exécution.
  • Valeur définie par l’utilisateur - Définissez le compte sur la valeur définie par l’utilisateur et reprenez le comptage à partir de cette valeur lorsque l’automate passe en mode Exécution.
État du compteur en mode Programme
Valeur définie par l’utilisateur
(Pour 5034-UB8F uniquement)
Définit la valeur qui est définie pour compter lorsque l’état du compteur en mode Programme est sélectionné comme valeur définie par l’utilisateur.
État du compteur en mode Défaut de communication
(Pour 5034-UB8F uniquement)
Détermine le comportement du compteur lorsqu’un défaut de communication se produit et que le module entre en mode Défaut de communication.
  • Continuer le comptage
  • Maintien - Conserve le dernier compte et reprend le comptage à partir de ce compte lorsque l’automate passe en mode Exécution.
  • Valeur définie par l’utilisateur - Définissez le compte sur la valeur définie par l’utilisateur et reprenez le comptage à partir de cette valeur lorsque l’automate passe en mode Exécution.
État du compteur en mode Défaut de communication
Valeur définie par l’utilisateur
(Pour 5034-UB8F uniquement)
Définit la valeur qui est définie pour compter lorsque l’état du compteur en mode Défaut de communication est sélectionné comme valeur définie par l’utilisateur.
État du compteur en cas d’échec de la communication en mode Programme
(Pour 5034-UB8F uniquement)
Détermine l’action du compteur en cas d’échec de la communication en mode programme.
  • Mode Programme - Suivre le comportement pour le mode Programme.
  • Mode Défaut de communication - Suivre le comportement pour le mode Défaut de communication.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal