Accès aux attributs
La colonne Accès du tableau des attributs indique comment accéder à l’attribut dans le logiciel de programmation comme décrit dans ce tableau :
Règle d’accès | Description |
|---|---|
Set | Service Définir la liste d’attributs |
Obtenir | Service Obtenir la liste d’attributs |
SSV | Instruction Définir la variable système |
GSV | Instruction Obtenir la variable système |
Set/SSV* | Indique que l’attribut ne peut pas être défini tant que la structure d’alimentation du variateur est activée (le bit Activer la structure d’alimentation de l’État de l’axe CIP est vrai). |
Set/SSV# | Indique que l’attribut ne peut pas être défini tant que le suivi de commande est activé (bit Suivi de commande en cours de l’État de l’axe CIP est vrai). |
Régler/GSV | Indique que l’attribut peut seulement être défini lorsque l’axe est créé durant le chargement et qu’il ne peut pas être changé en ligne ou par programmation. |
Obtenir/SSV | Indique que l’attribut peut seulement être défini par programmation et qu’il ne peut pas être défini par un logiciel de configuration. |
Régler/SSV | Indique que l’attribut ne peut être défini que par le logiciel de configuration lors du téléchargement initial de la configuration, et pas par programmation. |
T | Données modélisées (étiquette) |
MSG | Indique qu’il est possible d’accéder à l’attribut à l’aide d’une instruction de message |
Logix Designer | Configuration de la GUI en utilisant les Propriétés de l’axe dans l’application Logix Designer . |
IMPORTANT:
N’accède aux attributs avec une commande de message que s’ils sont marqués comme accessibles par MSG dans les tableaux ou textes.
Toute tentative d’accéder à un attribut qui n’est pas marqué comme accessible par MSG peut provoquer le renvoi de données erronées à l’automate.
Exemple avec GSV/SSV
Cet exemple montre comment les règles d’accès sont appliquées :
- GSV : la valeur de l’attribut est mise à jour indirectement depuis le variateur en utilisant le canal d’événement de CIP Motion. Pour obtenir la valeur de l’attribut, utilisez l’instruction Lire la valeur système (Get System Value, GSV).
- GSV + T – La valeur de l’attribut est aussi disponible comme une étiquette d’axe provenant du variateur. Pour obtenir la valeur de l’attribut, soit vous utilisez l’instruction GSV, soit vous faites une requête d’étiquette d’axe.
- SSV – La valeur de l’attribut peut être définie ou changée en utilisant l’instruction Définir la valeur système (Set System Value, SSV). Si la valeur a déjà été réglée, une instruction GSV peut être utilisée pour obtenir la valeur.

Fournir une réponse