Organisation des attributs et des paramètres
Dans l’application
Logix Designer
, les paramètres et les attributs d’axe de commande sont organisés par groupes fonctionnels. Seuls les attributs ou paramètres applicables à la catégorie que vous choisissez et aux valeurs de configuration que vous saisissez s’affichent.Par exemple, si vous sélectionnez Planificateur, seuls les attributs ou paramètres liés au groupe Planificateur sont visibles.
Les paramètres du variateur sont également disponibles depuis l'organisateur.
Fournir une réponse