Éditeurs de programmation

Utilisez l’éditeur de programmation pour développer le contenu des programmes Micro800.
Un éditeur de programmation comporte des éléments des langages de programmation suivants :
  • Schéma à relais (LD)
  • Texte structuré (ST)
  • Bloc de fonctions (FB)
Un éditeur de programmation supplémentaire est présent pour les blocs de fonctions définis par l’utilisateur (UDFB).
Dans les éditeurs de programmation :
  • Chaque programme d'un projet ouvre un éditeur de programmation distinct dans l'espace de travail de l'application, et les noms des programmes s'affichent dans l'onglet de l'espace de travail.
  • Vous pouvez ouvrir plusieurs espaces de travail en même temps.
  • Utilisez la
    Boîte à outils
    pour insérer des éléments dans l’éditeur de programmation.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal