Créer une variable dans les éditeurs de programmation
Dans les éditeurs de programmation, créez des variables pour une instruction. La variable sera créée simultanément dans la variable locale, la variable globale ou la grille de mots définis, selon l’étendue sélectionnée.
Pour créer une variable dans les éditeurs de programmation
- OuvrezNouvelle variableen procédant comme suit :
- Dans l’éditeur de programmation de schéma à relais, sur une instruction, cliquez avec le bouton droit sur un opérande, puis sélectionnezNouvelle variable.
- Dans l’éditeur de programmation de diagrammes de blocs de fonctions, cliquez avec le bouton droit sur une référence d’entrée, une référence de sortie ou une variable, puis sélectionnezNouvelle variable.
- Dans l’éditeur de programmation de texte structuré, cliquez n’importe où avec le bouton droit, puis sélectionnezNouvelle variable.
- DansNouvelle variable:
- Sur la pageGénéral, saisissez le nom de la variable. La portée et le type de données de la variable sont automatiquement renseignés.
- Sur les pagesGénéraletAvancé, spécifiez d’autres paramètres si nécessaire.
- SélectionnezCréer.
Fournir une réponse