Afficher la logique du bloc d’instruction
Ouvrez la logique du bloc d’instruction pour afficher et modifier la logique, l’entrée et la sortie d’une fonction définie par l’utilisateur (UDF) ou d’un bloc de fonctions défini par l’utilisateur (UDFB).
Pour afficher la logique du bloc d’instruction
- Ouvrez le programme contenant l’UDF ou l’UDFB.
- Cliquez avec le bouton droit sur l’UDF ou l’UDFB, puis sélectionnezOuvrir la logique d’instruction.
Fournir une réponse