Utilisation d'éléments dans les éditeurs de programmation
Utilisez les éditeurs de programmation pour gérer un ou plusieurs éléments pour les programmes du contrôleur Micro800. Les éléments sélectionnés sont mis en surbrillance en bleu.
Pour | Procéder comme suit |
|---|---|
Sélectionner un élément individuel | Sélectionnez l’élément dans l’éditeur de programmation. |
Sélectionner plusieurs éléments | Effectuez l'une des opérations suivantes :
Les éléments doivent se trouver sur la même ligne de programme. |
Insérer un élément dans un éditeur de programmation | Dans la Boîte à outils , faites glisser l’élément dans l’éditeur de programmation. |
Supprimer des éléments | Effectuez l'une des opérations suivantes :
La suppression d'une variable n'entraîne pas sa suppression du dictionnaire. |
Déplacer des éléments | Dans l'éditeur de programmation, sélectionnez un ou plusieurs éléments et faites les glisser vers un autre emplacement. Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments uniquement dans la même ligne de programme. |
Redimensionner des éléments | Sélectionnez l’élément, puis faites glisser sa poignée jusqu’à la taille souhaitée. |
Ouvrir la grille des variables locales | Dans l’éditeur de programmation, sélectionnez le . |
Afficher ou masquer les grilles dans des programmes de diagramme de bloc de fonctions | Dans l'éditeur de programmation, sélectionnez ou . |
Zoom avant ou arrière | Effectuez l'une des opérations suivantes :
|
Fournir une réponse
.
ou
.
ou
.